Configurer les paramètres du protocole Internet
Utilisez l’affichage configurer les paramètres du protocole Internet (Internet Protocol, IP) pour les dispositifs non-automates. L’affichage
Protocole Internet
pourProtocole Internet
n’est disponible que pour les dispositifs dotés d’un port Ethernet intégré.
CONSEIL:
Les paramètres sont en lecture seule lorsque le dispositif est un automate. En outre, les paramètres sont grisés et n’ont aucune valeur lorsque le dispositif est :
- Hors ligne.
- en ligne et qu’une erreur de communication se produit.
- configuré à l’aide des commutateurs sur le dispositif (pour les dispositifs qui prennent en charge la définition de l’adresse IP par des commutateurs)
Conditions préalables
- Vous devez être en ligne et communiquer avec le dispositif.
- Assurez-vous de choisir un moment où la connexion peut être interrompue.IMPORTANT:La configuration des paramètres IP nécessite l’écriture de données sur le dispositif, ce qui interrompt la connexion au dispositif et à tout autre dispositif connecté par son intermédiaire. Les connexions d’autres automates risquent d’être également interrompues. Vous ne devez pas interrompre la connexion sur un dispositif qui est actuellement utilisé pour le contrôle.
Pour configurer les paramètres IP
- Dans l’onglet du dispositif, sélectionnezProtocole Internet.
- Dans l’affichageProtocole Internet, sélectionnezConfigurer manuellement les paramètres IPpourParamètres du protocole Internet (Internet Protocol, IP).CONSEIL:Pour obtenir automatiquement les paramètres IP à partir d’un serveur sur le réseau à l’aide du protocole BOOTP ou DHCP, sélectionnezObtenir automatiquement les paramètres IP en utilisant BOOTPouObtenir les paramètres IP automatiquement à l’aide de DHCP.
- PourConfiguration des paramètres IP, spécifiez les paramètres suivants :
- Adresse IP du dispositif physiqueSaisissez une adresse unique utilisée par le protocole IP pour acheminer les informations vers et depuis le dispositif.CONSEIL:Si un message s’affiche et indique que l’adresse IP du dispositif physique ne correspond pas à celle indiquée dans les propriétés du dispositif, sélectionnezUtiliser l’adresse IP des propriétéspour remplir l’Adresse IP du dispositif physiqueavec les données de l’affichagePrésentation.
- Saisissez l’extension du schéma d’adresse IP qui permet à un site d’utiliser un seul ID de réseau pour plusieurs réseaux physiques.
- Saisissez l’adresse utilisée pour connecter des réseaux physiques individuels dans un système de réseaux.
- (facultatif) Spécifiez les autres paramètres pour laConfiguration des paramètres IP:
- SélectionnezDéfinirpour enregistrer les modifications sur le dispositif.
Fournir une réponse