Nom d’hôte

Le nom d’hôte est le nom unique qui identifie un ordinateur sur un réseau.
Sur Internet, le nom d’hôte apparaît sous la forme comp.xyz.net. S’il n’existe qu’un site Internet, le nom d’hôte et le nom de domaine sont identiques.
S’il héberge plusieurs sites Internet, un ordinateur peut avoir plusieurs noms d’hôte (par exemple, home.xyz.net et comp.xyz.net). Dans ce cas, home et comp sont des noms d’hôte et xyz.net est le nom de domaine.
Les caractères valides sont les suivants :
  • Nombres compris entre 0 et 9
  • Lettres A à Z (majuscules et minuscules)
  • Tiret
  • Point
  • Seuls 64 caractères ASCII sont admis
  • Le premier caractère du nom d’hôte doit être une lettre (A à Z, majuscule ou minuscule)
  • Le nom d’hôte ne peut pas se terminer par un point ou un tiret
  • Le nom d’hôte ne peut pas contenir deux points consécutifs
Exemples de noms d’hôte corrects :
  • HostName.com
  • HostName
  • HostName.123
  • Host-2-Name.com
  • HostName.DomainName.com
  • Host123Name456.789DomanName000.com
Exemples de noms d’hôte incorrects :
  • .HostName.com
  • HostName.com.
  • HostName..com
  • HostName.com-
  • 123.com
  • 1234567890
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal