Adresse de la passerelle

Une passerelle relie des réseaux physiques individuels dans un système de réseaux. Lorsqu’un nœud a besoin de communiquer avec un nœud sur un autre réseau, une passerelle transfère les données entre les deux réseaux. Cette figure montre la passerelle G qui relie le réseau 1 au réseau 2.
1756enetex2
Lorsque l’hôte B ayant l’adresse IP 128.2.0.1 communique avec l’hôte C, il sait, d’après l’adresse IP de C, que C se trouve sur le même réseau. Dans un environnement Ethernet, B peut alors résoudre l’adresse IP de C vers une adresse MAC (via ARP) et communiquer directement avec C.
Lorsque l’hôte B communique avec l’hôte A, l’hôte B sait, grâce à l’adresse IP de A, que A se trouve sur un autre réseau (les ID de réseau sont différents). Pour pouvoir envoyer des données à A, B doit avoir l’adresse IP de la passerelle reliant les deux réseaux. Dans cet exemple, l’adresse IP de la passerelle sur le réseau 2 est 128.2.0.3.
La passerelle a deux adresses IP (128.1.0.2 et 128.2.0.3). La première doit être utilisée par les hôtes du réseau 1 et la seconde par les hôtes du réseau 2. Pour être utilisable, la passerelle d’un hôte doit être adressée à l’aide d’un ID de réseau correspondant à son propre ID de réseau.
Ce champ est défini sur 0.0.0.0 par défaut.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal