Nom de domaine

Les caractères valides sont les suivants :
  • Nombres compris entre 0 et 9
  • Lettres A à Z (majuscules et minuscules)
  • Tiret
  • Point
  • Seuls 48 caractères ASCII sont admis
  • Le nom de domaine ne peut pas commencer ni se terminer par un point ou un tiret
  • La dernière partie du nom de domaine ne peut contenir que des lettres
  • Le nom de domaine ne peut pas contenir deux points consécutifs
Le format pour le nom de domaine est le suivant :
  • a.b.c.d
  • a.b.c
  • a.b
  • a
Par exemple, voici des exemples de noms de domaine corrects :
  • xyz.xxx.yyy.com
  • 123.xxx.yyy.com
  • 123.123.123.com
  • 123.123.com
Voici des exemples de noms de domaine incorrects :
  • 123 345 789 123
  • 1234567890
  • 123.
  • .467
  • 123..com
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal