Adresse IP
L’adresse IP identifie chaque nœud sur le réseau IP (ou le système de réseaux connectés). Chaque nœud TCP/IP sur un réseau (y compris le dispositif Ethernet) doit avoir une adresse IP unique.
L’adresse IP contient 32 bits et se compose d’une partie ID du réseau et d’une partie ID de l’hôte. Chaque réseau est de classe A, classe B ou classe C. La classe d’un réseau détermine le format de l’adresse IP.
Chaque nœud sur le même réseau physique doit avoir une adresse IP de la même classe et de même ID de réseau. Chaque nœud d’un même réseau doit avoir un ID d’hôte différent qui lui donne une adresse IP unique.
Les adresses IP sont écrites sous la forme de quatre entiers décimaux, séparés par des points (xxx.xxx.xxx.xxx). Chacun de ces entiers (xxx) correspond à un nombre compris entre 0 et 255, soit la valeur d’un octet de l’adresse IP.
Le premier octet de l’adresse IP ne doit pas être 0, 127 ou un nombre supérieur à 223. Si vous saisissez l’une de ces valeurs et tentez ensuite de télécharger cette configuration à l’aide de Définir, un message d’erreur s’affiche et aucune valeur n’est envoyée au dispositif.
Par exemple, l’adresse IP 32 bits suivante :
00000011 00000000 00000000 00000001 s’écrit sous la forme 3.0.0.1.
Vous pouvez distinguer la classe d’une adresse IP à partir du premier entier de son adresse IP décimale à point comme :
Plage du premier entier | Classe |
|---|---|
0 à 127 | A |
128 à 191 | B |
192 à 223 | C |
224 à 255 | Autre |
CONSEIL:
Contactez votre administrateur réseau ou le centre d’information réseau pour obtenir une adresse IP unique à attribuer à votre dispositif.
Fournir une réponse