Masque de sous-réseau
L’adressage de sous-réseau est une extension de l’adresse IP qui permet à un site d’utiliser un seul ID de réseau pour plusieurs réseaux physiques. Le routage à l’extérieur du site continue en divisant l’adresse IP en un ID de réseau et un ID d’hôte via la classe. A l’intérieur d’un site, le masque de sous-réseau est utilisé pour diviser l’adresse IP en une partie ID de réseau personnalisée et une partie ID d’hôte. Ce champ est défini sur 0.0.0.0 par défaut.
Par exemple, utilisez le réseau 2, un réseau de classe B, puis ajoutez un autre réseau physique. Sélectionner ce masque de sous-réseau ajoute deux bits d’ID de réseau supplémentaires, ce qui permet d’avoir quatre réseaux physiques :
11111111 11111111 11000000 00000000 = 255.255.192.0
Deux bits dl’ID d’hôte de classe B ont été utilisés pour étendre l’ID de réseau. Chaque combinaison unique de bits dans la partie ID de l’hôte, où les bits de masque de sous-réseau sont de 1, définit un réseau physique différent.
La nouvelle configuration est :

Un second réseau avec les hôtes D et E a été ajouté. La passerelle G2 relie le réseau 2.1 au réseau 2.2. Les hôtes D et E utilisent la passerelle G2 pour communiquer avec les hôtes ne se trouvant pas sur le réseau 2.2. Les hôtes B et C utilisent la passerelle G pour communiquer avec les hôtes ne se trouvant pas sur le réseau 2.1. Lorsque B communique avec D, G (passerelle configurée pour B) achemine les données de B à D à travers G2.
Fournir une réponse