Adresse du serveur DNS primaire/secondaire

Cette option de configuration permet à un serveur d’accepter une adresse textuelle et d’effectuer une recherche dans une base de données afin de convertir cette adresse en adresse IP utilisable par le réseau. Si un message utilise une adresse de nom d’hôte, celle-ci doit être convertie en adresse IP avant que le message puisse être envoyé à l’automate cible. Lorsque le dispositif Ethernet de l’automate émetteur a une adresse de serveur DNS configurée, le serveur DNS est utilisé pour prendre l’adresse du nom d’hôte et la convertir en adresse IP du dispositif de destination pour que le message puisse être envoyé. Les deux champs sont définis sur 0.0.0.0 par défaut.
Chaque octet de l’adresse IP doit être compris dans la plage de 0 à 255. Le premier octet ne peut pas être 127 ou supérieur à 223.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal