Instructions de module

Utilisez les instructions de module pour lire ou écrire des données sur ou depuis un contrôleur ou un module, en utilisant les signaux envoyés à un appareil physiquement connecté à un contrôleur logique programmable.
Instructions de module
Instruction
Description
Lit les informations d'en-tête du module mémoire.
Lit les informations de module à partir d'un module enfichable ou d'un module d'extension.
Lit les informations sur un module enfichable ou d'extension générique.
Lit les données à partir d'un module enfichable générique.
Réinitialise le matériel d'un module enfichable générique.
Écrit les données dans un module enfichable générique.
Lit la valeur de potentiomètre d'ajustement à partir d'un potentiomètre d'ajustement spécifique.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal