TRIMPOT_READ (lecture du potentiomètre d'ajustement)

L'instruction TRIMPOT_READ lit la valeur d'un potentiomètre d'ajustement spécifique.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s'applique aux contrôleurs
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
TRIMPOT_READ
TRIMPOT_READ
Paramètres TRIMPOT_READ
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
Enable
Entrée
BOOL
Activation du bloc d'instruction.
  • TRUE : Exécute la lecture du potentiomètre d'ajustement.
  • FALSE : Aucune opération de lecture, et la valeur de potentiomètre d'ajustement de sortie n'est pas valide.
TrimPotID
Entrée
UINT
ID du potentiomètre d'ajustement à lire. TrimPotID est défini dans Définition de l'ID de potentiomètre d'ajustement.
TrimPotValue
Sortie
UINT
Valeur courante de Trimpot.
Sts
Sortie
UINT
Statut de l'opération de lecture du potentiomètre d'ajustement.
Codes d'état du potentiomètre d'ajustement (Sts) :
  • 0x00 : Bloc fonctionnel non activé (aucune opération de lecture-écriture).
  • 0x01 : Réussite de l'opération de lecture-écriture.
  • 0x02 : Échec de l'opération de lecture-écriture en raison d'un ID de potentiomètre d'ajustement non valide.
  • 0x03 : Échec de l'opération d'écriture en raison du dépassement de capacité d'une valeur.
ENO
Sortie
BOOL
Activation de la sortie.
Ne s'applique qu'aux programmes de langage à relais.

Exemples TRIMPOT_READ

Exemple de diagramme de bloc de fonctions TRIMPOT_READ
Exemple de diagramme de bloc de fonctions TRIMPOT_READ
Exemple de schéma à relais TRIMPOT_READ
Exemple de schéma à relais TRIMPOT_READ
Exemple de texte structuré TRIMPOT
Exemple de texte structuré TRIMPOT
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal