Définition de l'ID de potentiomètre d'ajustement
Le tableau suivant décrit la définition de l'ID de potentiomètre d'ajustement utilisée dans l'instruction TRIMPOT_READ.
Sélection de la sortie | Bit | Description |
|---|---|---|
Définition de l'ID de potentiomètre d'ajustement | 15 - 13 | Type de module correspondant au potentiomètre d'ajustement :
|
12 - 8 | ID d'emplacement du module :
| |
7 - 4 | Type de potentiomètre d'ajustement :
| |
3 - 0 | ID de potentiomètre d'ajustement dans le module :
L'ID de potentiomètre d'ajustement commence à 0. |
Fournir une réponse