Acceso al objeto Module
El objeto Module proporciona información de estado sobre un módulo. Para seleccionar un objeto Module en concreto, se establece el operando Nombre de objeto de la instrucción GSV/SSV en el nombre del módulo. El módulo específico debe estar presente en la sección de configuración E/S del organizador de controlador y debe tener un nombre de dispositivo.
Atributo | Tipo de datos | Instrucción | Descripción |
|---|---|---|---|
EntryStatus | INT | GSV | Especifica el estado actual de la entrada de asignación especificada. Los 12 bits inferiores deben enmascararse al realizar la operación de comparación. Solo son válidos los bits 12-15. Cada valor tiene un significado concreto:
|
FaultCode | INT | GSV | Un número para identificar el fallo de módulo que pudiera ocurrir. |
FaultInfo | DINT | GSV | Proporciona información específica sobre el código de fallo del objeto Module. |
Firmware SupervisorStatus | INT | GSV | Identifica el estado de funcionamiento actual de la función del supervisor de firmware. Cada valor tiene un significado específico:
|
ForceStatus | INT | GSV | Especifica el estado de los forzados. Cada bit tiene un significado específico:
|
Instance | DINT | GSV | Proporciona el número de instancia de este objeto de módulo. |
LEDStatus | INT | GSV | Especifica el estado actual del indicador de estado E/S en la parte frontal del controlador.(1) Cada valor tiene un significado específico:
No se introduce un nombre de objeto con este atributo porque este atributo aplica a toda la colección de módulos. |
Mode | INT | GSV SSV | Especifica el modo actual del objeto Module. Cada bit tiene un significado específico:
|
Path | SINT Array | GSV | Especifica la ruta al módulo al que se hace referencia. Este es un nuevo atributo que comienza en el software de la versión 24. Cada byte tiene un significado específico:
Si la longitud de la tabla SINT es insuficiente para mantener la ruta, la tabla se pone a cero y se registra un fallo menor. |
(1) Los controladores 1756-L7x no tienen una pantalla de indicador de estado en la parte frontal del controlador, pero sí usan esta funcionalidad.
Entregue su opinión