Ejemplos de arquitectura de dimensionamiento
Los derechos de Runtime se basan en el número de tokens de característica que requiere la aplicación. Los ejemplos que se proporcionan en esta sección son aplicaciones típicas; su propia arquitectura puede ser diferente de la que se muestra.
Tamaños de los paquetes:
- XS: extrapequeña; hasta 5 tokens
- S: pequeña; hasta 8 tokens
- M: mediana; hasta 11 tokens
- L: grande; hasta 15 tokens
- XL: extra grande; hasta 21 tokens
Entregue su opinión