Station Runtime (L)
Este ejemplo de L muestra una arquitectura de sistema que utiliza un HMI y dos clientes web.
Arquitectura de sistema L
Esta arquitectura de ejemplo tiene los siguientes componentes:
- Una sola estación HMI con funcionalidad HMI típica y diez clientes web
- Se comunica con varios controladoresRockwell Automation®y con varios controladores de terceros
- Actúa como cliente para otros servidores OPC UA
- Registra los datos en una base de datos interna
- Requiere registro de eventos, alarmas, recetas e informes básicos en PDF
En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de tamaño de Runtime de un paquete que incluye estos componentes de aplicación.
HMI con tres clientes web y OPC UA

Entregue su opinión