Station Runtime (XL)
Este ejemplo de XL muestra una arquitectura de sistema que utiliza un HMI y dos clientes web.
Arquitectura de sistema XL
Esta arquitectura de ejemplo tiene los siguientes componentes:
- Una única estación HMI con funcionalidad HMI típica y 20 clientes web
- Se comunica con varios controladoresRockwell Automation®y con varios controladores de terceros
- Actúa como cliente para varios servidores OPC UA
- Actúa como un servidor OPC UA para un cliente
- Registra los datos en una base de datos interna
- Intercambia datos con bases de datos externas a través de ODBC
- Requiere registro de eventos, alarmas, recetas e informes básicos en PDF
En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de tamaño de Runtime de un paquete que incluye estos componentes de aplicación.
HMI con extensibilidad

Entregue su opinión