Station Runtime (M)

Este ejemplo de M muestra una arquitectura de sistema que utiliza un HMI y dos clientes web.
Arquitectura de sistema M
Un diagrama de sistema de ejemplo.
Esta arquitectura de ejemplo tiene los siguientes componentes:
  • Una sola estación HMI con funcionalidad HMI típica y tres clientes web
  • Se comunica con varios controladores
    Rockwell Automation®
    y con varios controladores de terceros
  • Registra los datos en una base de datos interna
  • Requiere registro de eventos, alarmas, recetas e informes básicos en PDF
En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de tamaño de Runtime de un paquete que incluye estos componentes de aplicación.
M con HMI y dos clientes web
Un ejemplo de tamaño de Runtime de un paquete en un sistema L.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal