Station Runtime (S)
Este ejemplo de S muestra una arquitectura de sistema que utiliza un PC de panel y dos controladores.
Arquitectura de sistema S
Esta arquitectura de ejemplo tiene los siguientes componentes:
- Una única estación HMI (PC de panel) con funcionalidad HMI típica
- Se comunica con un controlador deRockwell Automation®y un controlador de terceros
- Registra los datos en una base de datos interna
- Requiere registro de eventos, alarmas, recetas e informes básicos en PDF
En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de tamaño de Runtime de un paquete que incluye estos componentes de aplicación.
S con PC de panel y múltiples controladores

Entregue su opinión