Información general sobre las arquitecturas de referencia

FactoryTalk® Optix™
es una plataforma de visualización que ayuda a mejorar el proceso del usuario, la eficiencia y los resultados, todo en una sola herramienta. Aproveche los nuevos niveles de colaboración, escalabilidad e interoperabilidad para lograr su visión de HMI.
La implementación modular permite implementar solo lo que se necesita en la aplicación en tiempo de ejecución. Esta función es compatible con el escalado de la plataforma de hardware, lo que abre nuevas opciones para la visualización, la conectividad y el análisis de IIoT y Edge.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal