Station Runtime (XS)

Este ejemplo de XS muestra una arquitectura de sistema que utiliza un módulo de Embedded Edge Compute.
Arquitectura de sistema XS
Un diagrama del sistema XS de ejemplo.
Esta arquitectura de ejemplo tiene los siguientes componentes:
  • No hay pantallas HMI
  • Se comunica con un controlador de
    Rockwell Automation®
  • Actúa como un servidor OPC UA
  • Registra los datos en una base de datos interna
  • Un cliente web
En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de tamaño de Runtime de un paquete que incluye estos componentes de aplicación.
XS con módulo de Embedded Edge Compute
Un ejemplo de tamaño de Runtime para un paquete en un sistema XS.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal