Alarmas
Use alarmas para indicar el estado de un proceso o una máquina en tiempo de ejecución. Las alarmas indican que algo requiere atención o intervención, como una variable que alcanza un valor crítico.
CONSEJO:
Por ejemplo, una variable de temperatura puede cambiar del valor normal establecido y activar la alarma.
Esta sección incluye
- Tipos de alarma, eventos de alarma, variables de alarma y tipos de alarma personalizados.
- Creación de alarmas y tipos de alarma, y establecimiento del tiempo de sondeo para las variables de alarma.
- Visualización de alarmas con cuadrículas de alarmas, cuadrículas de registro de alarmas, filtros, mensajes dinámicos, contadores y widgets.
- Confirmar, reconocer, archivar y desarchivar alarmas.
- Estados de alarma y comportamiento del estado de alarma de OPC UA.
Tipos de alarma
FactoryTalk Optix Studio
incluye varios tipos de alarmas predefinidos. Los diferentes tipos de alarma activan diferentes tipos de eventos de alarma. También puede crear tipos de alarmas personalizados mediante la configuración de propiedades adicionales para la alarma.Para obtener más información, consulte Tipos de alarma.
IMPORTANTE:
Para asegurarse de que se muestran todos los tipos de alarma en los proyectos de cliente OPC UA, importe todos los tipos de alarma del proyecto de servidor OPC UA. Para obtener más información sobre cómo publicar e importar nodos, consulte Agregar un servidor OPC UA y Importar nodos en tiempo de ejecución.
Configuración de alarmas
Cree alarmas con tipos de objetos de alarma e instancias de objetos de alarma. Configure el tiempo de sondeo de variables para las alarmas. Para obtener más información, consulte:
Utilice objetos y widgets preconfigurados para visualizar el estado de las alarmas en tiempo de ejecución. Para obtener más información, consulte:
CONSEJO:
Cuando un controlador tiene un servidor que no es OPC UA, para monitorizar el sistema, importe las variables del controlador y haga referencia a las variables del controlador en los objetos de alarma. Si la aplicación expone un servidor OPC UA,
FactoryTalk Optix Studio
puede comunicarse automáticamente con servidores OPC UA a través del objeto Aplicaciones
. La aplicación lee automáticamente los eventos de alarma expuestos por el servidor OPC UA para mostrar información de la alarma y el estado del evento.Administración de alarmas
Utilice la cuadrícula de alarmas para mostrar y administrar las alarmas en tiempo de ejecución. También puede configurar la cuadrícula de alarmas para confirmar y reconocer automáticamente las alarmas. Para obtener más información, consulte Confirmar y reconocer alarmas.
Estados de alarma
Los estados de alarma
FactoryTalk Optix Studio
utilizan las especificaciones de OPC UA. El estado muestra la actividad de la alarma, el reconocimiento, la confirmación y si se mantienen los estados anteriores (bifurcaciones). Para obtener más información sobre la bifurcación, consulte Mostrar varias alarmas activas de un objeto.Para obtener más información, consulte Parte UA 9: Alarmas y condiciones - B.1 Ejemplos de secuencias de eventos de instancias de condición.
Estado | Descripción |
|---|---|
Activa, no reconocida, no confirmada | La alarma está activa y requiere reconocimiento y confirmación. Este estado indica un nuevo evento de alarma que requiere la atención del operador. |
Activa, reconocida, no confirmada | La alarma está activa y el operador la ha reconocido, pero aún es necesaria la confirmación. El operador ha respondido, pero aún no ha confirmado la alarma. |
Activa, Reconocida, Confirmada | La alarma está activa, reconocida y confirmada. Se han completado todas las acciones necesarias para el evento de alarma actual. |
Inactiva, reconocida, no confirmada | La alarma está inactiva, pero no se ha confirmado tras el reconocimiento. El evento de alarma ha finalizado, pero la confirmación está pendiente. |
Inactiva, Reconocida, Confirmada | La alarma está inactiva, reconocida y confirmada. El evento de alarma se ha resuelto completamente. |
Inactiva, no reconocida, no confirmada | La alarma está inactiva y no se ha reconocido ni confirmado. No se ha producido ninguna acción del operador antes de que la alarma volviera a su estado predeterminado. |
Estado de bifurcación (Activa o inactiva, reconocimiento/confirmación pendientes) | Si se mantienen los estados anteriores de la alarma, pueden existir estados de bifurcación. Estos estados requieren reconocimiento y confirmación independientes para cada bifurcación. Las bifurcaciones se crean si la alarma cambia de estado antes del reconocimiento o la confirmación. |
Normal | La alarma está inactiva y no se requiere ninguna acción. El sistema se encuentra en un estado normal. |
disabled
Entregue su opinión