Mostrar varias alarmas activas de un objeto

En tiempo de ejecución, si la misma alarma se activa varias veces, el widget
Cuadrícula de alarmas
muestra el evento de alarma más reciente. Use bifurcaciones para mostrar varias alarmas activas para el mismo objeto de alarma.
CONSEJO: En el widget
Cuadrícula de alarmas
, aparecen todas las alarmas activas del mismo objeto de alarma y requieren reconocimiento y confirmación. Los eventos de alarma no se producen cuando las variables vuelven al estado estándar en el controlador.
  1. En
    Vista del proyecto
    , seleccione el Icono del nodo de proyecto principal nodo de proyecto principal .
  2. En
    Propiedades
    , expanda
    Configuración de alarmas
    .
  3. En
    Ramificación habilitada
    , seleccione
    Verdadero
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal