Cuadrícula de alarmas

Utilice el widget
Cuadrícula de alarmas
para mostrar y administrar las alarmas en tiempo de ejecución. Consulte la información de las alarmas y reconozca, confirme, suspenda y anule la suspensión de las alarmas.
CONSEJO: El widget
Cuadrícula de registro de alarmas
muestra los eventos de alarma registrados por el registrador de eventos configurados, como la
Cuadrícula de historial de alarmas
. Utilice el widget
Cuadrícula de historial de alarmas con filtro
para filtrar los datos registrados.

Información general

Cada fila de la cuadrícula indica un cambio en el estado de la alarma. Reconozca y confirme una o todas las alarmas en la cuadrícula. El widget
Cuadrícula de alarmas
muestra estas columnas de información:
Columna
Descripción
Sello de hora
Fecha y hora de la última actualización del evento de alarma.
Nombre
Nombre del objeto de alarma que generó el evento de alarma.
Variable de origen
Variable que supervisa el evento.
Mensaje
Mensaje asociado al evento de alarma.
Activa
Indica si la alarma está:
Icono de alarma inactiva
Inactiva
Icono de alarma activa
Activa
Reconocido
Indica si la alarma está reconocida o no:
Icono de alarma no reconocida
No reconocida
Icono de alarma reconocida
Reconocida
Confirmada
Indica si la alarma está confirmada o no:
Icono de alarma no confirmada
No confirmada
Icono de alarma confirmada
Confirmada
Gravedad
Nivel de gravedad de la alarma de 1 a 1000.

Tiempo de ejecución

Para mostrar u ocultar las columnas de la cuadrícula en tiempo de ejecución, consulte Administrar columnas de la cuadrícula de datos en tiempo de ejecución.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal