Ver alarmas en la zona horaria UTC

Cree un alias de la propiedad
Hora
del objeto
Cuadrícula de alarmas
para ver los eventos en la zona horaria estándar UTC UTC es el estándar horario en el que se basan todas las zonas horarias del mundo. La visualización de las alarmas en la zona horaria UTC garantiza que todos los usuarios vean las mismas marcas horarias para las alarmas.
  1. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Icono de bibliotecas de plantillas
    Bibliotecas de plantillas
    .
  2. En
    Bibliotecas de plantillas
    , seleccione
    Widgets
    .
  3. Arrastre el objeto
    Cuadrícula de alarmas
    a la carpeta deseada de la carpeta
    UI
    .
    Aparecerá
    CuadrículaDeAlarmas# (type)
    .
  4. En
    Bibliotecas de plantillas
    , seleccione
    Cerrar
    .
  5. En el editor, seleccione la cuadrícula de alarmas y en
    Propiedades
    :
    1. Expanda
      Sello de hora
      .
    2. Expanda la categoría
      Cuadrícula de datos
      .
    3. Expanda la categoría
      Columna
      y, a continuación, seleccione
      PlantillaDeElementoDeDatos
      .
    4. En
      Texto
      , seleccione
      Icono Agregar vínculo dinámico
      Agregar vínculo dinámico
      .
    5. En la ventana
      Vínculos dinámicos
      , expanda
      Alias
      .
    6. Expanda
      Condición de alarma
      y, a continuación, seleccione
      Hora
      .
    7. Elija
      Seleccionar
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal