Contadores de alarmas
Aproveche los contadores de alarmas en tiempo de ejecución y descubra cómo los eventos de alarma afectan a los valores de los contadores.
Objeto Contadores
Los objetos Contadores son nodos secundarios solo en tiempo de ejecución de los objetos AlarmasRetenidas y AllAlarms e incluyen variables que resumen los estados de alarma. Los contadores no están disponibles en tiempo de diseño, no se muestran en los archivos de modelo del proyecto ni en el examinador de objetos en
FactoryTalk Optix Studio
.
CONSEJO:
En tiempo de ejecución, puede examinar y suscribirse a Contadores con OPC UA. Para obtener más información sobre OPC UA, consulte OPC UA.
Los contadores muestran el número de alarmas en cada estado. Los contadores se actualizan con cada evento de alarma entrante. Las transiciones de estado de alarma (activa, inactiva, reconocida, confirmada) ajustan los contadores correspondientes. Solo las alarmas habilitadas afectan a los contadores. Las alarmas suprimidas, archivadas o inhabilitadas no afectan a ningún contador.
CONSEJO:
Cuando
Aplicación FactoryTalk Optix
se inicia, los Contadores pueden tardar un tiempo en actualizar sus valores.Archivar, suprimir o deshabilitar una alarma reduce los contadores que reflejan el estado de la alarma.
Desarchivar, anular la supresión o habilitar una alarma aumenta los contadores que reflejan el estado de la alarma en el momento de la operación. El estado puede diferir del estado en el momento de archivar, suprimir o deshabilitar.
Jerarquía de nodos
Los nodos de alarma se organizan en una estructura jerárquica. En el siguiente esquema se muestra cómo se agrupan los Contadores bajo las colecciones de alarmas.
- AlarmasRetenidas o AllAlarms
- Contadores
- ActiveCount
- ActiveUnackedCount
- ActiveUnconfirmedCount
- ActiveAckedCount
- InactiveUnackedCount
Vínculos dinámicos
Los vínculos dinámicos a estas variables se muestran como no resueltos en
FactoryTalk Optix Studio
en tiempo de diseño y se resuelven en Aplicaciones FactoryTalk Optix
en tiempo de ejecución.Contadores de referencia para AlarmasRetenidas en vínculos dinámicos o NetLogics mediante estas rutas de exploración:
- RetainedAlarms/Counters/ActiveCount
- RetainedAlarms/Counters/ActiveUnackedCount
- RetainedAlarms/Counters/ActiveAckedCount
- RetainedAlarms/Counters/ActiveUnconfirmedCount
- RetainedAlarms/Counters/InactiveUnackedCount
Contadores de referencia para AllAlarms en vínculos dinámicos o NetLogics mediante estas rutas de exploración:
- AllAlarms/Counters/ActiveCount
- AllAlarms/Counters/ActiveUnackedCount
- AllAlarms/Counters/ActiveAckedCount
- AllAlarms/Counters/ActiveUnconfirmedCount
- AllAlarms/Counters/InactiveUnackedCount
Para obtener más información, consulte Vínculos dinámicos y NetLogic.
Variables de contadores
La siguiente tabla describe las variables de Contadores disponibles para la monitorización de los estados de alarma. Utilice estas variables para realizar un seguimiento del número de estados de alarma específicos en su aplicación.
CONSEJO:
Las colecciones AlarmasRetenidas y AllAlarms utilizan
Activa
e Inactiva
para las variables internas. Los widgets de alarma y las variables dentro de los widgets utilizan En alarma
y Normal
para el texto mostrado.Variable | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|
ActiveCount | UInt32 | Número total de alarmas activas y no suprimidas ni pospuestas, incluidas tanto las alarmas no reconocidas como las reconocidas. El valor siempre es mayor o igual que el número de alarmas activas no confirmadas. |
ActiveUnackedCount | UInt32 | Número de alarmas activas no reconocidas. |
ActiveAckedCount | UInt32 | Número de alarmas activas reconocidas. |
ActiveUnconfirmedCount | UInt32 | Número de alarmas activas sin confirmar. Solo aumenta con el flujo de trabajo de confirmación de alarma habilitado. Siempre es igual a 0 con el flujo de trabajo de confirmación de alarma deshabilitado. Este valor siempre es menor o igual que el número total de alarmas activas. |
InactiveUnackedCount | UInt32 | Número de alarmas inactivas no reconocidas. Estas alarmas no afectan al número total de alarmas activas. |
alarm counters
RetainedAlarms
AllAlarms
OPC UA
Entregue su opinión