OPC UA

FactoryTalk Optix Studio
cumple con el estándar OPC UA (OPC Unified Architecture) y puede comunicarse con cualquier cliente o servidor OPC UA.
CONSEJO: Los dispositivos que tienen configurado un
Aplicación FactoryTalk Optix
pueden funcionar como cliente o servidor OPC UA.

Esta sección incluye

  • Componentes de servidor y cliente OPC UA, y comunicación entre componentes OPC UA.
  • Configuración del servidor, configuración del cliente, importación de nodos e importación de NodeSet.
  • Políticas de seguridad, modos de seguridad de mensajes, certificados y claves.
  • Especificaciones complementarias, nodos localizados y métodos OPC UA.
  • Solución de problemas de OPC UA, incluidos problemas de puertos y certificados.

Componentes

Utilice estos componentes OPC UA para desarrollar la lógica de la aplicación:

Comunicación

El sistema debe cumplir con la política de seguridad mínima y el modo de seguridad de mensajes para permitir la comunicación entre los componentes OPC UA. Para obtener más información, consulte Seguridad de las comunicaciones OPC UA y Administrar certificados y claves OPC UA.

Especificaciones complementarias

Use las Especificaciones complementarias predefinidas o importe y exporte las Especificaciones complementarias. Consulte Especificaciones complementarias de OPC UA.

Nodos localizados

Cuando un cliente OPC UA (consulte Agregar un cliente OPC UA) importa nodos desde un servidor OPC UA (consulte Agregar un servidor OPC UA), cualquier valor de variable de texto localizado se importa como una clave de traducción y no como texto localizado. Para mostrar el cuadro de texto con texto en el dispositivo cliente, consulte Agregar un idioma de configuración regional a un diccionario de localización e importe el diccionario de localización desde el servidor. Para los servidores que no son de FTOptix, utilice la propiedad
ID de configuración regional de la conexión
del cliente OPC UA. A continuación, el cliente se conecta con ese ID de configuración regional y el servidor envía el valor de las variables de texto localizado como texto localizado con ese ID de configuración regional.
Además de importar el diccionario de localización, debe especificar una configuración regional en la propiedad
Localización/Configuraciones regionales
, agregar un nuevo usuario con la propiedad Idioma establecida en la configuración regional y, a continuación, especificar ese usuario como el usuario inicial en el objeto del motor de presentación nativo.

Métodos OPC UA

Los métodos OPC UA son funciones que se pueden llamar y que interactúan con la lógica de backend. Los métodos OPC UA pueden ejecutar comandos, recuperar datos o activar operaciones. Utilice los métodos OPC UA para controlar dispositivos, realizar cálculos o administrar flujos de trabajo.
Para aprovechar los métodos OPC UA mediante estos procedimientos:
Desarrollar métodos OPC UA personalizados en NetLogic usando C#. Para obtener más información, consulte NetLogic y Definir métodos en C #.
Para integrar los métodos OPC UA en la lógica
Aplicación FactoryTalk Optix
, consulte Leer los valores de salida de un método.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal