Importar nodos de NodeSet
Importe todos los nodos de un archivo
XML
de NodeSet.
CONSEJO:
Importe nodos desde NodeSet para importar todos los nodos de
Especificaciones complementarias de OPC UA
definidos en un archivo NodeSet. Para obtener más información, consulte Especificaciones complementarias de OPC UA.Requisitos previos
Obtenga un archivo
XML
con NodeSet para importar. Por ejemplo, descargue y extraiga nodeset-example.zip.- Para importar nodos de NodeSet
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho en la carpetaModeloo en cualquiera de sus subcarpetas y después seleccione .
- SeleccioneXMLcon NodeSet para importar.
Los nodos importados aparecen en la carpeta. Si vuelve a importar los nodos en la misma ubicación, se conservarán todos los cambios realizados en los nodos ya importados.
Entregue su opinión