Seguridad de las comunicaciones OPC UA
El objeto de servidor OPC UA establece una comunicación entre clientes OPC UA y servidores OPC UA.
Configuración de comunicación segura
Para establecer comunicación con servidores OPC UA, los clientes OPC UA necesitan lo siguiente:
- URL de punto de conexión del servidor. Consulte URL de punto de conexión.
- Política de seguridad solicitada por el servidor. Consulte Política de seguridad mínima.
- Nivel de seguridad de los mensajes solicitados por el servidor. Consulte Modo de seguridad de mensaje mínimo.
OPC UA y cifrado
Los clientes y servidores OPC UA intercambian certificados X.509 a través de un canal seguro para:
- Comprobar confidencialidad
- Comprobar la integridad
- Autenticar aplicaciones
Para obtener más información, consulte Certificados y claves
Una vez que los clientes y servidores OPC UA establecen una comunicación segura, se crea una sesión para:
- Autenticar usuarios
- Autorizar usuarios
- Enviar información, configuración y comandos
Para obtener más información, consulte Tipos de identidad de usuario para un cliente.
Entregue su opinión