Modo de seguridad de mensaje mínimo

OPC UA define los niveles de seguridad para los mensajes intercambiados entre el servidor y el cliente.
CONSEJO: En las propiedades de un objeto de servidor OPC UA, establezca el nivel de seguridad mínimo requerido por el servidor del cliente.
Puede seleccionar los siguientes modos de seguridad de mensajes.
  • Ninguna
    . Los mensajes pueden estar sin firmar y sin cifrar.
  • Firma
    . Los mensajes deben estar firmados o firmados y cifrados.
  • Firma y criptografía
    . Los mensajes deben estar firmados y cifrados.
Para obtener más información, consulte Agregar un cliente OPC UA y Configurar el cliente OPC UA.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal