Importar nodos en tiempo de ejecución

La importación de nodos en tiempo de ejecución requiere una configuración inicial.
Requisitos previos
  1. Para importar nodos en tiempo de ejecución
  2. En la
    Vista del proyecto
    , seleccione un cliente OPC UA.
  3. En
    Propiedades
    , seleccione
    Icono Agregar en negro
    junto a
    Configuraciones de tiempo de ejecución
    .
    ConfiguraciónDeTiempoDeEjecución
    #
    aparece en
    Configuraciones de tiempo de ejecución
    .
  4. Establezca las propiedades de
    ConfiguraciónDeTiempoDeEjecución
    #
    :
    • Nodo de destino local
      . Nodo de diseño donde se importa el nodo de interés y todos sus secundarios.
    • Nodo de origen remoto
      . Ruta al nodo de interés en el modelo de información del servidor de inicio, que se expresa como la secuencia de
      BrowseName
      separada por
      /
      . Selecciona todos los nodos secundarios del nodo indicado. No es necesario que indique el nodo raíz del servidor.
    • Modo de sincronización de contenido
      :
      • Sin sincronización
        . Deshabilita la importación de nodos y valores de variables.
      • Importar solo
        . Importe los nodos de interés, pero no conserve la estructura de nodo ni los valores de las variables sincronizadas.
      • Importar y sincronizar valores
        . Importa los nodos de interés y mantiene sincronizados los valores de las variables.
      • Sincronización completa
        . Importa los nodos de interés y mantiene sincronizados su estructura y los valores de la variable.
    • Incluir nodo de origen remoto
      :
      • Falso
        . Solo importa los nodos secundarios.
      • Verdadero
        . Importa tanto el nodo indicado en el nodo de origen remoto como los nodos secundarios.
    • Habilitar sincronización de eventos
      . En el nodo de cliente OPC UA indicado en el nodo de destino local en
      Nodo de destino local
      , se muestran los eventos generados por el nodo de servidor indicados en el nodo de origen remoto.
    • Tipo de evento
      . Tipo de evento de interés generado por el nodo de servidor indicado en el nodo de origen remoto y mostrado en el nodo de cliente de OPC UA indicado en el
      Nodo de destino local
      .
      CONSEJO: Seleccione
      Icono Agregar vínculo dinámico
      Agregar vínculo dinámico
      y, en
      Tipos
      EventTypes
      , seleccione el tipo de evento.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal