Hacer visible una alarma activa

Configure la propiedad
Activo
de un objeto gráfico para que una alarma esté visible en tiempo de ejecución. Vincule dinámicamente la variable
Activo
del objeto gráfico a la variable
Activo
de una alarma. En tiempo de ejecución, el aspecto del elemento gráfico cambia cuando la alarma está activa.
La variable
Activo
no requiere generación de scripts ni NetLogic. Por ejemplo, puede crear una alarma digital y, a continuación, vincular la propiedad
Activo
de un elemento gráfico, como un LED, a la variable
Activo
de una alarma digital o de cualquier otro tipo. El LED se enciende en tiempo de ejecución cuando la alarma alcanza los límites o el estado configurados.
Requisitos previos
  • Agregar un objeto gráfico LED a una ventana
  • Crear y configurar una alarma
  1. Para hacer visible una alarma activa
  2. En la
    Vista del proyecto
    , abra la ventana que contiene el LED y selecciónelo.
  3. En
    Propiedades
    del LED, en
    Activo
    , seleccione
    Icono Cambiar vínculo dinámico
    Cambiar vínculo dinámico
    .
  4. En el
    Editor de vínculos dinámicos
    , amplíe la carpeta
    Alarmas
    y expanda la alarma.
  5. Seleccione la variable
    Activo
    correspondiente a la alarma.
    En el caso de los tipos de alarma exclusiva y no exclusiva, puede crear un vínculo dinámico a un estado de alarma específico (alto-alto, alto bajo o bajo-bajo).
  6. Elija
    Seleccionar
    .
El LED se iluminará ahora del color indicado en
Propiedades
cuando la alarma esté activa. El color predeterminado del LED es el rojo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal