Widgets de alarma

Los
Widgets de alarma
contienen widgets de
Resumen de alarmas
y
administrador de alarmas
que puede agregar a su proyecto y configurar.
Los tipos de widget están optimizados para diferentes tamaños de pantalla. Consulte la siguiente tabla:
Tipos de widget de alarma
Tipo de widget
Resolución
Standard
Mayor que 1024x800
Media
1024x800 (Paneles en tamaños de 10″, 12″ y 15″)
Small
800x600 (Paneles de tamaños de 4,3″, 7″ y 10,4″)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal