Crear administrador de alarmas y resumen de alarmas
Cree widgets de
administrador de alarmas
y resumen de alarmas
para mostrar información esencial sobre las alarmas del proyecto.- En la barra de herramientas principal, seleccioneBibliotecas de plantillas.Bibliotecas de plantillas
- EnBibliotecas de plantillas, seleccioneWidgets.
- EnComponentes, arrastre losWidgets de alarmaa la carpetaUIenVista del proyecto.ResumenDeAlarmas# (type)yAdministradorDeAlarmas# (type)aparecen en la carpeta.
- EnBibliotecas de plantillas, seleccioneCerrar.CONSEJO: Para mostrar los widgets en tiempo de ejecución, puede crear un vínculo dinámico desde los paneles de navegación. Consulte Vínculos dinámicos.
- (Opcional) Configure las propiedades de los dos widgets.Puede ajustar las dimensiones de los widgets, el comportamiento de los botones, las alarmas disponibles y los valores preestablecidos de las propiedades. Consulte Configurar widgets de alarma.
Entregue su opinión