Instrucciones de estado de movimiento

Utilice las instrucciones de estado de movimiento para programar y diseñar el movimiento de un eje concreto.
CONSEJO:
  • Las instrucciones administrativas admiten movimiento PTO y movimiento de retroalimentación.
  • Las instrucciones de control de movimiento que admiten un FBAxis son: MC_ReadActualPosition  y MC_ReadActualVelocity.
Instrucciones de estado de movimiento
Instrucción
Descripción
Controla la etapa de potencia (ON u OFF).
Lee los errores del eje no relacionados con los bloques de instrucciones de control de movimiento.
Devuelve el estado del eje con respecto al movimiento en curso actualmente.
Cambia el estado del eje de Parada de error a Atascado restableciendo todos los errores internos de los ejes.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal