MC_ReadStatus (estado de lectura de control de movimiento)
La instrucción MC_ReadStatus devuelve el estado del eje con respecto al movimiento en curso actualmente.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores L50E y L70E que son compatibles con control de movimiento.
MC_ReadStatus

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Habilitar bloque de instrucción.
Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
AxisIn | Entrada | AXIS_REF FB_AXIS_REF | Utilice los parámetros de Tipos de datos de AXIS_REF para definir AxisIn. Para un FB_Axis (eje de retroalimentación), utilice el Tipos de datos FB_AXIS_REF para definir el AxisIn. |
Enable | Entrada | BOOL |
|
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
Axis | Salida | AXIS_REF | La salida del eje es de solo lectura en programas de diagrama de lógica de escalera. |
Valid | Salida | BOOL |
|
Busy | Salida | BOOL |
|
Error | Salida | BOOL | Indica que se ha producido un error.
|
ErrorID | Salida | UINT | Un número único que identifica el error. Los errores de esta instrucción se definen en ID de error del bloque de funciones de control de movimiento. |
ErrorStop | Salida | BOOL | CIERTO: El estado del eje es Parada de error. Los estados del eje se definen en los nombres y valores de estado del eje de control de movimiento. |
Disabled | Salida | BOOL | CIERTO: El estado del eje es Deshabilitado. |
Stopping | Salida | BOOL | CIERTO: El estado del eje es Parando. |
Referenced | Salida | BOOL | CIERTO: El estado del eje es Autodirección, se conoce la posición de referencia absoluta del eje. |
StandStill | Salida | BOOL | CIERTO: El estado del eje es Atascado. |
DiscreteMotion | Salida | BOOL | CIERTO: El estado del eje es Movimiento discreto. |
ContinuousMotion | Salida | BOOL | CIERTO: El estado del eje es Movimiento continuo. |
SynchronizedMotion | Salida | BOOL | Los controladores Micro800 no admiten el movimiento sincronizado.
|
Homing | Salida | BOOL | CIERTO: El estado del eje es Autodirección. |
ConstantVelocity | Salida | BOOL | CIERTO: La velocidad del motor es constante. |
Accelerating | Salida | BOOL | CIERTO: El eje está acelerando, aumento de energía del motor. |
Decelerating | Salida | BOOL | CIERTO: El eje está desacelerando, reducción de energía del motor. |
Ejemplos de MC_ReadStatus
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones MC_ReadStatus

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera MC_ReadStatus

Ejemplo de texto estructurado MC_ReadStatus

Resultados


Entregue su opinión