Agregar un FBAxis al proyecto de controlador
En
FactoryTalk Design Workbench
, un módulo enchufable 2080-MOT-HSC que se agregue a un proyecto del controlador Micro800
se puede activar con un Eje de retroalimentación
. El número de FBAxes admitidos en un proyecto del controlador varía según el tipo de controlador.Después de agregar un módulo enchufable 2080-MOT-HSC y activarlo con el
Eje de retroalimentación
:- En la página de configuración del2080-MOT-HSC, se crea un nodoEje de retroalimentación. Seleccione el nodo que desea ver y configure los ajustes en las siguientes páginas:
- En la página de configuración Movimiento PTO, se añade una casilla de verificaciónFBAxis<x>. La casilla de verificación está seleccionada y es de solo lectura de forma predeterminada.
Requisitos previos
- Agregue un módulo enchufable 2080-MOT-HSC al proyecto del controlador.
Para agregar un FBAxis al proyecto de controlador
- En elOrganizador de proyectos, vaya a , y, a continuación, haga doble clic en2080-MOT-HSC.
- En la página2080-MOT-HSC, seleccione el nodoConfiguración.
- En la listaHabilitar módulo enchufable con, seleccioneEje de retroalimentación.
Tras agregar un FBAxis al proyecto de controlador:
- En la página de configuraciónMovimiento PTO - General, la casilla de verificaciónFBAxis<x>está disponible. La casilla de verificación está seleccionada y es de solo lectura.
- En la páginaMovimiento PTO - General, un nodoEje de retroalimentaciónestá disponible.
Entregue su opinión