Cambiar el nombre de un FBAxis
Después de agregar un módulo enchufable 2080-MOT-HSC y activarlo con el
Eje de retroalimentación
:- En la página de configuración del2080-MOT-HSC, se crea un nodoEje de retroalimentación. Seleccione el nodo que desea ver y configure los ajustes en las siguientes páginas:
- En la página de configuración Movimiento PTO, se añade una casilla de verificaciónFBAxis<x>. La casilla de verificación está seleccionada y es de solo lectura de forma predeterminada.
Requisitos previos
Para cambiar el nombre de un FBAxis
- En elOrganizador de proyectos, vaya a , y, a continuación, haga doble clic en2080-MOT-HSC.
- En la página2080-MOT-HSC, seleccioneEje de retroalimentación.
- En la página de configuraciónFBAxis<x> - General, en el cuadroNombre del eje, introduzca el nuevo nombre.
Entregue su opinión