Abrir las páginas de configuración de FBAxis<x>
En
FactoryTalk Design Workbench
, un módulo enchufable 2080-MOT-HSC que se agregue al proyecto del controlador se puede habilitar con eje de retroalimentación
.Después de agregar un módulo enchufable 2080-MOT-HSC y activarlo con el
Eje de retroalimentación
:- En la página de configuración del2080-MOT-HSC, se crea un nodoEje de retroalimentación. Seleccione el nodo que desea ver y configure los ajustes en las siguientes páginas:
- En la página de configuración Movimiento PTO, se añade una casilla de verificaciónFBAxis<x>. La casilla de verificación está seleccionada y es de solo lectura de forma predeterminada.
Requisitos previos
Para abrir la página de configuración de FBAxis
- En elOrganizador de proyectos, vaya a , y, a continuación, haga doble clic en2080-MOT-HSC.
- En la página2080-MOT-HSC, seleccioneEje de retroalimentación.
Entregue su opinión