Crear una variable a partir de un tipo

Crear una variable a partir de un tipo

Cree una variable a partir de un tipo para que este se asigne automáticamente a la variable creada.
  1. En
    vista Tipo
    , desplácese a la carpeta que contiene el tipo de variable.
  2. Desde la
    vista Tipo
    , arrastre el tipo de variable hacia
    Vista del proyecto
    .
    Una instancia del tipo de variable aparece en
    Vista del proyecto
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal