Informes

Utilice un objeto
Informes
para diseñar y generar informes PDF. Los informes pueden incluir datos extraídos de
FTOptixApplication
y de bases de datos.
Genere informes desde una:
  • FTOptixApplication
    para incluir datos de procesos y datos estadísticos
  • Base de datos para incluir los datos registrados por un registrador de eventos
Personalice el aspecto de los informes mediante una hoja de estilos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal