Configurar manualmente un esquema de receta

Puede configurar un esquema de recetas al agregar un objeto de esquema de recetas y establecer sus propiedades.
CONSEJO: Para agregar una receta, también puede usar la interfaz dedicada. Ver Configurar un esquema de recetas
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    Recetas
    y seleccione
    Nuevo
    Esquema de receta
    .
  2. Para agregar ingredientes, arrastre un nodo de la
    Vista del proyecto
    en la propiedad
    Nodo de destino
    en
    Propiedades
    .
  3. En
    Vista del proyecto
    , haga doble clic en el objeto
    EsquemaDeReceta
    .
  4. En el editor:
    1. Para mostrar las variables anidadas en otras variables, en la barra de herramientas del editor, seleccione
      Configure
      Ver configuración
      y elija
      Mostrar variables anidadas
      .
    2. Seleccione los ingredientes y
      Aplicar
      .
      CONSEJO: Puede encontrar rápidamente las variables que desee seleccionar utilizando el campo
      Buscar
      .
  5. Para configurar una tabla en la base de datos para almacenar automáticamente las recetas, en
    Propiedades
    :
    1. En
      Nombre de la tabla
      , introduzca el nombre de la tabla.
      Si está en blanco, el
      nombre de la tabla
      se establece de forma predeterminada como el valor
      BrowseName
      del objeto
      EsquemaDeReceta
      .
    2. En
      Almacén
      , seleccione una base de datos.
      Para obtener más información, consulte Base de datos.
      En la base de datos se configura automáticamente una tabla con una columna para cada ingrediente.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal