Configurar un diccionario de localización

Admite una interfaz de usuario multilingüe mediante la configuración de los diccionarios de localización apropiados.
  1. En
    Vista del proyecto
    , expanda
    Traducciones
    .
  2. Haga doble clic en
    LocalizationDictionary1
    .
  3. Agregue la configuración regional de it-IT.
  4. Traduzca cadenas.
    Para obtener más información, consulte Traducir una cadena.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.