Restaurar un proyecto

Si un proyecto está dañado o se guardan cambios no deseados, puede restaurar una versión anterior del proyecto.
  1. Cierre el proyecto.
  2. Desde la carpeta
    %localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\Backups\[Project Name]
    , copie la carpeta completa de la copia de seguridad deseada.
  3. Pegue la carpeta en una ubicación distinta de la ubicación actual del proyecto, o elimine la carpeta actual del proyecto y pegue la nueva carpeta en la misma ubicación.
  4. Abra el proyecto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal