Configuración del proyecto de seguridad
Los proyectos de seguridad requieren una configuración adicional después de crear el proyecto. Estos temas describen cómo configurar el controlador.
En el caso de un controlador habilitado para la seguridad, el software de programación crea una tarea de seguridad y un programa de seguridad. También se crea una rutina de seguridad principal en diagrama de lógica de escalera llamada MainRoutine dentro del programa de seguridad.
Una barra roja debajo del icono de la carpeta distingue los programas y las rutinas de seguridad de los componentes del proyecto estándar en el Controller Organizer.
Componentes de seguridad

Entregue su opinión