Asignación manual del número de red de seguridad
La asignación manual es útil si diseña su red y coloca los SNN en su diagrama de red. Puede ser más fácil leer los SNN en un diagrama que copiar y pegar los SNN desde múltiples proyectos.
Se requiere asignación manual de SNN si lo siguiente es verdadero:
- Uno o varios puertos del controlador se encuentran en una subredCIP Safety™que ya tiene un SNN establecido.
- Se copia un proyecto de seguridad en otra instalación de hardware dentro del mismo sistemaCIP™Safety encaminable.
IMPORTANTE:
Si asigna un SNN automáticamente o manualmente, asegúrese de que la expansión del sistema no dé como resultado una duplicación de las combinaciones de SNN y referencias únicas de nodo.
Aparecerá una advertencia si el proyecto contiene combinaciones duplicadas de SNN y referencias únicas de nodo. Todavía puede verificar el proyecto, pero Rockwell Automation le recomienda que resuelva las combinaciones duplicadas.
Sin embargo, puede haber dispositivos de seguridad en la red de seguridad encaminable que tengan el mismo SNN y dirección de nodo y no se encuentran en el proyecto. En tal caso, la aplicación Logix Designer desconoce estos dispositivos de seguridad y no aparecerá una advertencia.
Si dos dispositivos diferentes tienen las mismas referencias de nodo, el sistema de seguridad no podrá detectar un paquete recibido por un dispositivo que estaba destinado al otro dispositivo.
Si hay referencias únicas de nodo duplicadas, como usuario del sistema, usted tiene la responsabilidad de demostrar que no se producirá una condición insegura.
Siga estos pasos para cambiar los SNN del controlador a asignaciones manuales.
- En la barra de herramientas en línea, haga clic en el icono de Controller Properties.
- En el cuadro de diálogo Controller Properties, haga clic en la ficha Safety.
- En la ficha Safety, haga clic en el botón de puntos suspensivos a la derecha del número de red de seguridad del puerto que desea cambiar.

- En el cuadro de diálogo Safety Network Number, seleccione Manual.
- Introduzca el SNN como un valor de 1…9999 (decimal) y haga clic en OK.

Entregue su opinión