Copie un número de red de seguridad

Si debe aplicar un número de red de seguridad a otros controladores, puede copiar y pegar el SNN.
Para copiar un número de red de seguridad, siga estos pasos.
  1. En la barra de herramientas en línea, haga clic en el icono de Controller Properties.
  2. En el cuadro de diálogo Controller Properties, haga clic en la ficha Safety.
  3. En la ficha Safety, haga clic en los puntos suspensivos a la derecha del número de red de seguridad.
    Esta imagen muestra dónde hacer clic en el símbolo de puntos suspensivos de un SNN en el cuadro de diálogo ControlLogix 5590 Properties de Logix Designer.
  4. En el cuadro de diálogo Safety Network Number, haga clic en Copy y en OK.
    Esta imagen muestra dónde hacer clic para copiar el SNN en Logix Designer.
  5. En el cuadro de diálogo Controller Properties, haga clic en OK.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal