Protección de la firma de seguridad en el modo de marcha

Se puede evitar que se genere o elimine la firma de seguridad mientras el controlador está en el modo de marcha o de marcha remota, independientemente de que la aplicación de seguridad esté bloqueada o desbloqueada.
IMPORTANTE:
Hay que completar estos pasos antes de crear una firma de seguridad o poner el controlador en bloqueo de seguridad. Una vez que exista una firma de seguridad o que la aplicación esté en bloqueo de seguridad no se podrá editar la casilla de verificación Protect Signature in Run Mode.
Con el software
Studio 5000 Logix Designer®
, versión 38 y posteriores, si no existe una firma y se selecciona la casilla Protect Signature in Run Mode, el usuario podrá generar una nueva firma cuando esté en el modo de prueba o de marcha remota. Una vez creada, la nueva firma no podrá eliminarse mientras la casilla de verificación esté marcada y el controlador esté en modo de marcha.
Siga estos pasos para proteger la firma de seguridad.
  1. Abra el cuadro de diálogo Controller Properties.
  2. Haga clic en la ficha Safety.
  3. Marque la casilla Protect Signature in Run Mode y haga clic en OK.
    Esta imagen muestra dónde proteger la firma de seguridad en un proyecto Studio 5000 Logix Designer.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal