Establecer el nivel de seguridad

El nivel de seguridad declara la intención de la aplicación de seguridad. El nivel de seguridad indica si el proyecto tiene el nivel de seguridad SIL 2/PLd o SIL 3/PLe.
  • El nivel de seguridad necesario para una aplicación se basa en la evaluación de riesgos necesaria que debe realizar.
  • El nivel de seguridad logrado se determina de acuerdo con los requisitos de nivel de integridad de seguridad (SIL) y nivel de rendimiento (PL), así como con los requisitos de la aplicación de seguridad.
Debe especificar el nivel de seguridad:
  • El ajuste predeterminado es SIL 2/PLd.
  • Solo puede modificar el ajuste fuera de línea, cuando la aplicación de seguridad está en el estado desbloqueado y no existe ninguna firma de seguridad.
  • Para SIL 3/PLe, debe tener un homólogo de seguridad 1756-L9SP instalado a la derecha del controlador primario. Si selecciona SIL 3/PLe, aparecerá un homólogo de seguridad en el árbol de E/S del Controller Organizer. Si vuelve a cambiar el valor a SIL 2/PLd, desaparecerá el homólogo de seguridad del árbol de E/S.
Realice estas tareas para establecer el nivel de seguridad.
  1. En la barra de herramientas en línea, haga clic en el icono de Controller Properties.
  2. En el cuadro de diálogo Controller Properties, haga clic en la ficha Safety.
  3. En la ficha Safety, seleccione el nivel de seguridad.
  4. Haga clic en Apply y seguidamente en OK.
    Esta imagen muestra dónde establecer el nivel de seguridad en un proyecto Studio 5000 Logix Designer.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal