Contraseñas para el bloqueo y desbloqueo de seguridad

El bloqueo de seguridad del controlador ayuda a proteger los componentes de control de seguridad frente a una posible modificación. Esto solo afecta a componentes de seguridad tales como la tarea de seguridad, los programas de seguridad, las rutinas de seguridad, los tags de seguridad y la firma de seguridad. No afecta a los componentes estándar. Usted puede establecer un bloqueo o desbloqueo de seguridad, ya sea en línea o fuera de línea.
La función de bloqueo y desbloqueo de seguridad utiliza dos contraseñas distintas. Las contraseñas son opcionales.
IMPORTANTE:
Rockwell Automation no ofrece ningún tipo de servicio de anulación de seguridad o de contraseña. Al configurarse los productos y las contraseñas, Rockwell Automation insta a los clientes a acatar buenas prácticas de seguridad e implementar las disposiciones necesarias para administrar contraseñas.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal