Asignación automática del número de red de seguridad basado en el tiempo

Cuando se crea un nuevo controlador o dispositivo, se asigna automáticamente un SNN basado en tiempo.
  • Los dispositivos que se crean directamente bajo el puerto del controlador tienen de forma predeterminada el mismo SNN que ese puerto en el controlador.
  • En el caso de dispositivos que no se encuentran directamente bajo un puerto de controlador, las nuevas adiciones subsiguientes de dispositivos de seguridad a la misma red
    CIP Safety™
    tendrán asignado el mismo SNN definido dentro de la dirección más baja en esa red
    CIP Safety™
    .
El formato basado en tiempo establece el valor de SNN como la fecha y hora en que se generó el número según la computadora que ejecuta el software de configuración.
Formato basado en tiempo
Esta imagen muestra dónde se configura un SNN en el formato basado en el tiempo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal