Cambiar el tipo de controlador (controller)
Utilice el cuadro de diálogo
Cambiar controlador (controller)
para cambiar un controlador por otro u otra revisión en la misma plataforma (por ejemplo, para cambiar un controlador 1769-L33ER por un controlador 1769-L36ERM) o en otra plataforma (por ejemplo, para cambiar un controlador 1756-L71 por un controlador 1769-L33ER).Las opciones de modelo de tareas y uso de instrucciones solo están disponibles cuando se utiliza un controlador (controller) P. A la hora de cambiar controladores (controllers), el proyecto debe usar un controlador P para acceder a estas dos opciones de controlador P. La opción de modelo de tareas está habilitada de forma predeterminada, a menos que el proyecto existente haya cambiado a un controlador (controller) P desde otro tipo de controlador.
Para obtener información sobre las instrucciones adicionales, consulte el
Manual de programación de las instrucciones adicionales de seguridad de los controllers Logix5000
, publicación 1756-PM010.En general, cambiar de un controlador (controller) estándar a un controlador de seguridad (o viceversa) afecta a:
- Funciones compatibles
- La configuración física del proyecto (homólogo de seguridad e I/O de seguridad).
- Propiedades del controlador (controller)
- Los componentes del proyecto como tareas (tasks), programas (programs), rutinas (routines) y etiquetas (tags)
- Instrucciones adicionales de seguridad
Para cambiar el tipo de controlador (controller):
- Seleccione el controlador (controller), haga clic con el botón derecho y elijaPropiedades.
- En el cuadro de diálogoPropiedades del controlador (controller), fichaGeneral, seleccioneCambiar controladorpara abrir el cuadro de diálogoCambiar controlador.
- EnTipo, seleccione otro controlador (controller).
- EnVersión de software, seleccione un número de versión.La lista incluye únicamente los tipos de controladores (controllers) disponibles y las versiones de software.
- Haga clic enAceptar.
- Lea el cuadro de diálogo que describe cómo cambiar el controlador (controller) afecta al proyecto. Haga clic enSípara cambiar el tipo de controlador (controller). Haga clic enNopara mantener el tipo de controlador (controller).Para obtener una lista de los efectos que produce cambiar de un controlador (controller) a otro, consulte el escenario de cambio que corresponda:
Entregue su opinión