De un controlador (controller) de seguridad a un controlador estándar

Si el proyecto del controlador (controller) de seguridad consta de instrucciones adicionales de seguridad, quite estas instrucciones del proyecto antes de cambiar el tipo de controlador.
Si se cambia de un controlador (controller) de seguridad a un controlador estándar (no de seguridad), se cambian determinados componentes y se eliminan otros. Como resultado, las instrucciones específicas de seguridad y las etiquetas (tags) de I/O de seguridad no se verificarán.
Cambios que pueden afectar al proyecto al confirmar:
  • Se elimina el homólogo de seguridad del chasis de I/O.
  • Se cambia la tarea (task) de seguridad por una tarea periódica.
  • Se eliminan los módulos (modules) de I/O de seguridad y sus etiquetas (tags).
  • Se cambian las tareas (tasks), los programas (programs) y las rutinas (routines) de seguridad por tareas, programas y rutinas estándar.
  • Todas las etiquetas (tags) de seguridad, excepto las de consumo de seguridad, se cambian a etiquetas estándar. Se eliminan las etiquetas (tags) de consumo de seguridad.
  • Se eliminan las asignaciones de etiquetas (tags) de seguridad.
  • Las instrucciones pueden hacer todavía referencia a los módulos (modules) eliminados.
  • La eliminación del módulo (module) de producción ocasiona la eliminación de las etiquetas consumidas (consumed tags).
  • Se eliminan los números de red de seguridad (SNN) de los controladores (controllers).
  • Se eliminan las contraseñas de bloqueo y desbloqueo de seguridad.
  • Si el controlador (controller) estándar admite funciones que no están disponibles para el controlador de seguridad, aparecerán nuevas funciones en el cuadro de diálogo
    Propiedades del controlador
    .
    Consejo: los controladores (controllers) de seguridad similar no se borran, incluso aunque no tengan conexiones restantes.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal